earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2022, 2023
2024/3/14

配置报警饼图

您可以配置一个报警饼图,以获得一个分为切片的圆形图形,从而说明报警的比例。

显示更多
action_close

An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.

报警饼图显示所有状态下的所有报警。

您可以决定要显示的报警列。您还可以根据报警字段应用过滤器来选择报警。

通过单击一个切片,您可以查看该特定切片的警报列表。

配置报警饼图
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 报警饼图 属性对话框的 框中,输入要显示的报警列。

  4. 如果要对报警应用过滤器,请点击 添加过滤器 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 最大切片数 框中,输入要在饼图中显示的最大切片数。

  6. 标题 框中,键入标题。

  7. 标题链接 框中,输入对于报警饼图相关的对象的链接。

  8. 饼中心 ,选择饼中心。

  9. 显示图例 框中,选择 以在报警饼图中显示图例。

  10. 显示百分比 框中,选择 以百分比显示值。

  11. 显示值 框中,选择 以显示数值。

  12. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 小部件对话框 - 布局选项卡
  • 警报饼图
  • 报警饼图对话框
  • 向仪表板添加小部件