earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2024, 7.0
02/10/2025

Cómo configurar un gráfico de eventos

Es posible configurar un gráfico circular de eventos para obtener un gráfico circular dividido en porciones que ilustrará las proporciones de los eventos.

Mostrar más
action_close

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Puede seleccionar la columna de eventos que desee mostrar. También puede aplicar un filtro para seleccionar el evento en función de los campos de eventos.

Si hace clic en una porción, puede ver una lista de eventos para una porción en particular.

Para configurar un gráfico de eventos
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo de las propiedades del Gráfico de eventos , en el cuadro Columna , introduzca los eventos que desea mostrar.

  4. Haga clic en el botón Añadir filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    si desea aplicar un filtro en las alarmas.

  5. En el cuadro Número máx. de porciones , introduzca el número máximo de porciones que desea que se muestren en el gráfico.

  6. En el cuadro de método de Cálculo , seleccione un método de cálculo.

  7. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  8. En el cuadro Enlace de leyenda , introduzca un enlace para un objeto que sea relevante para el gráfico.

  9. En Centro del gráfico , seleccione un centro del gráfico.

  10. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico de eventos.

  11. En el cuadro Mostrar porcentaje , seleccione Verdadero para mostrar los valores en porcentajes.

  12. En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.

  13. En el cuadro Mostrar valores , seleccione Verdadero para que se muestren los valores numéricos.

  14. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Gráfico circular de eventos
  • Cuadro de diálogo del gráfico circular de eventos
  • Cómo añadir un widget a un panel