Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 2024, 7.0
03/12/2024

Configuring an Event Pie

You configure an event pie chart to get a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Afficher plus
action_close

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Vous pouvez sélectionner la colonne d'événements à afficher. Vous pouvez aussi appliquer un filtre pour sélectionner l'événement en fonction des champs d'événement.

En cliquant sur une tranche, vous pouvez afficher une liste d'événements pour cette tranche particulière.

To configure an event pie
  1. Right-click the dashboard and click Edit dashboard .

  2. Click Configure or click the Settings button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. In the Event Pie properties dialog box, in the Column box, enter the events you want to display.

  4. Click the Add filter button

     
    action_zoom_plus_stroke
    if you want to apply a filter on the alarms.

  5. In the Max number of slices box, enter the maximum number of slices you want to display in the pie.

  6. In the Calculation method box, select a calculation method.

  7. In the Caption box, type a caption.

  8. In the Caption link box, enter a link to an object that is relevant for the pie chart.

  9. In the Pie center select a pie center.

  10. In the Show Legend box, select True to display legends in the event pie.

  11. In the Show Percentage box, select True to display the values in percentage.

  12. In the Show Period box, select True to display the period as a legend.

  13. In the Display Values box, select True to display the numerical values.

  14. Click OK .

  • How Dashboards Work
  • Widgets de tableau de bord
  • Widget Dialog Box – Layout Tab
  • Graphique circulaire
  • Event Pie Dialog Box
  • Adding a Widget to a Dashboard