earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo volver a vincular las referencias de los widgets

Puede volver a vincular múltiples referencias de widget al mismo tiempo.

Mostrar más
action_close

You can clone widgets and rebind widgets references.

Cómo clonar widgets

Puede clonar widgets ya existentes. Esta es una forma eficaz de crear widgets con una configuración similar. El widget clonado puede editarse. Esto hace posible crear widgets idénticos que muestran variables diferentes.

Para obtener más información, consulte Cómo clonar un widget del panel .

Volver a vincular

Puede volver a vincular referencias usando Volver a vincular referencias de widget. La fuente de referencia debe ser del mismo tipo y tener el mismo nombre que el elemento de destino. Puede volver a vincular diferentes widgets al mismo tiempo si las referencias del elemento destino tienen el mismo nombre y son del mismo tipo.

Por ejemplo, usted ha creado widgets para una sala llamada Sala A. Los widgets hacen referencia a un valor analógico en la carpeta de Sala A, llamado «Temp». Usted tiene una sala idéntica llamada Sala B. La carpeta de Sala B también contiene un valor analógico llamado «Temp». Si desea utilizar la misma configuración de los widgets en la Sala B como en la Sala A, usted clona los widgets de la Sala A y luego utiliza la opción «Volver a vincular referencias de widgets» para volver a vincular los widgets clonados al valor analógico «Temp» en la carpeta de la Sala B

Para obtener más información, consulte Cómo volver a vincular las referencias de los widgets .

Para volver a vincular referencias de widget
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. En la barra de herramientas del panel , haga clic en el botón Seleccionar elementos

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Seleccione el widget que desea volver a vincular seleccionando la casilla de verificación en el widget.

  4. Haga clic en el botón Volver a vincular la referencia de un widget

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. En el campo de destina, haga clic en el botón Examinar

  6. Navegue hasta la carpeta donde está ubicado el nuevo destino.

  7. Haga clic en Seleccionar .

  8. Haga clic en Aceptar .

  9. Haga clic en Guardar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget
  • Dashboard Widgets
  • Barra de herramientas del panel
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Cómo añadir un widget a un panel