earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Anzeigen eines Zeitplanstandardwerts

Sie zeigen einen Zeitplanstandardwert an, um zu sehen, welcher Wert greift, nachdem die Ausnahmeereignisse und wöchentlichen Ereignisse vollständig sind oder die Kontrolle abgeben.

Mehr zeigen
action_close

Ein Building Automation System kann Objekte umfassen die von anderen Objekten, Bedienern oder Anwendungen beschrieben oder manipuliert werden. Jedoch können Konflikte auftreten, wenn diese unterschiedlichen Entitäten versuchen, auf die gleiche Befehlswertfunktion eines BACnet Objekts zu schreiben, wie z. B. ein digitaler Ausgang.

Um dieses Problem zu lösen, handhabt eine BACnet-Befehlspriorität jegliche potenziellen Konflikt, indem es die Schreibanfragen in einer absteigenden Reihenfolge von 1 (höchste) bis 16 (niedrigste) priorisiert. So löst das System, ob eine BACnet-Schreibanfrage sofort wirkt oder in der Befehlspriorität gespeichert wird. Eigentlich verwaltet eine Befehlspriorität die Aktionen mehrerer Bediener oder Anwendungen, die die Wert-Eigenschaft nutzen. Für weitere Informationen siehe Interface Manager for BACnet – Basic Tab .

In der nachstehenden Abbildung reguliert ein Zeitplan, der zum Schreiben auf Priorität 10 konfiguriert ist, mehrere Ventilatoren, die die Luft in einem großen Bürobereich zirkulieren. Dieser Zeitplan schreibt einen Wert von Aus, der die Ventilatoren während des normalen Betriebs ausschaltet. Ein Programm, das mit einem Ausgang auf Priorität 3 konfiguriert ist, überwacht die Luftqualität für den gleichen Bürobereich. Wenn ein von diesem Programm überwachter Sensor eine Erhöhung der CO2-Pegel erkennt, umgeht das Programm die aktuelle Priorität 10 und übergeht den Zeitplan in der Befehlspriorität. Das Programm stellt einen Wert von Ein ein, welcher die Ventilatoren einschaltet. Das Programm gibt die Kontrolle über Priorität 3 frei, wenn die CO2-Pegel auf den normalen Wert zurückkehren. Dann wird der Ausgang des Zeitplans, der die Priorität auf 10 schreibt, wieder aktiv.

 
action_zoom_plus_stroke Übersicht der BACnet-Befehlspriorität
Abbildung: Übersicht der BACnet-Befehlspriorität

In einem 16-stufigen BACnet-Prioritätsbereich gibt es unterschiedliche Stufen: verfügbar, vorgeschlagen und reserviert. Sie können diese Stufen je nach Ihren spezifischen Standortanforderungen konfigurieren.

Prioritätsstufe

Beschreibung

1

Manueller Live Safety. Dies ist eine vorgeschlagene Prioritätsstufe basierend auf dem BACnet-Standard.

2

Automatischer Live Safety. Dies ist eine vorgeschlagene Prioritätsstufe basierend auf dem BACnet-Standard.

3

Für die Verwendung verfügbar.

4

Für die Verwendung verfügbar.

5

Steuerung kritischen Equipments. Dies ist eine vorgeschlagene Prioritätsstufe basierend auf dem BACnet-Standard.

6

Mininimum Ein und Aus. Diese Priorität ist für Timer-basierte Algorithmen reserviert, die derzeit nicht unterstützt werden. (Schreibgeschützt)

7

Für die Verwendung verfügbar.

8

Manueller Bediener. Dies ist eine vorgeschlagene Prioritätsstufe basierend auf dem BACnet-Standard.

9

Für die Verwendung verfügbar.

10

Für die Verwendung verfügbar.

11

Für die Verwendung verfügbar.

12

Für die Verwendung verfügbar.

13

Für die Verwendung verfügbar.

14

Für die Verwendung verfügbar.

15

Für die Verwendung verfügbar.

16

Für die Verwendung verfügbar.

Standardwert freigeben

Standardwert freigeben ist der Wert, den das System für den Wert verwendet, wenn alle befehlbaren Prioritätswerte im Prioritäts-Array NULL sind. Sie können diesen Wert beispielsweise als die niedrigste Priorität im System betrachten. Die Freigabe einer Priorität ist das Gleiche, wie NULL bei dieser Priorität zu schreiben. Für weitere Informationen siehe Interface Manager for BACnet – Basic Tab .

Befehlbare Eigenschaften und Objekte

In einem Building Automation System können Objekte, Bediener oder Anwendungen unterschiedliche Quellen zum Regulieren von Equipment unter bestimmten Bedingungen verwenden. Z. B. regelt ein Zeitplan HLK-Equipment während des normalen Betriebs, bis ein Skriptprogramm den Zeitplan bei einem Notfall übersteuert. Daher bietet der BACnet Standard Befehlsfunktionen, die mehreren Quellen priorisierten Zugriff auf Quellen erlauben. Eine Befehlsfunktion ist eine Funktion, die mit einer definierten Priorität geschrieben werden kann.

Aktive Befehlspriorität

Die aktive Befehlspriorität bestimmt die Prioritätsstufe (1-16), die den Wert aktuell reguliert. Der aktuelle Wert hat die höchste Priorität mit einem Null-Wert. Diese Funktion ist Null, wenn das gesamte Prioritäts-Array Null ist und der Standard freigegeben wird.

Standardprioritätsstufe

Die Standard-Prioritätsstufe ist die niedrigste Prioritätsstufe im System und trifft auf Situationen zu, in denen ein Benutzer oder ein Systemingenieur keine Priorität angibt.

Zeitplan und Schleifenpriorität für Schreibeigenschaft

In einem Building Automation System können Zeitpläne mit mehreren BACnet Objekten interagieren, die Befehlswertfunktionen haben und in den meisten Fällen unabhängig von den BACnet Services agieren. Zur Feineinstellung der Automation umfassen BACnet Zeitpläne eine Schreibprioritätsfunktion, die die Prioritäten der Befehlswerte für deren BACnet Objekte definiert. Ähnlich umfasst ein BACnet Schleifenprogramm eine Schreibprioritätsfunktion, die die geeignete Priorität des Programms in Bezug auf den Befehlswert definiert.

Befehlspriorität Command Priority Retain Levels for BACnet Objects

Bei der Erstellung eines BACnet Punkts oder Werts können Sie ein Warm- und Kaltstarteinstellungen für ein Befehlsprioritäts-Array konfigurieren.

Anzeigen eines Zeitplanstandardwerts
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display im Bildschirm Geräteliste auf die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um das Gerät mit dem Zeitplan auszuwählen, für den Sie den Standardwert anzeigen möchten.

  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Gerät auf die Pfeiltaste Zeitpläne

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitpläne auf den Zeitplan, für den Sie den Standardwert anzeigen möchten.

  4. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitplanansicht auf die Informationsschaltfläche

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um den Detailbildschirm Zeitplan des Zeitplans zu öffnen, für den Sie den Standardwert anzeigen möchten.

  5. Zeigen Sie im Detailbildschirm Zeitplan im Feld Standardwert den Zeitplanstandardwert an.

  • Zeitplanereignisse
  • BACnet-Befehlsprioritäten
  • Detailbildschirm Zeitplan