earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: Operator Display
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Zeitplanereignisse

arrow1_rotationWöchentliche Ereignisse arrow1_rotationAusnahmeereignisse arrow1_rotationZeitplanereignisfarben

Ein Zeitplan kann aus zwei Ereignistypen bestehen: wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse. Wöchentliche Ereignisse kommen jede Woche zu einer bestimmten Zeit vor. Ausnahmeereignisse kommen vor, wenn der Zeitplan von den wöchentlich terminierten Ereignissen abweicht, z. B. an Feiertagen. Ausnahmeereignisse überschreiben wöchentliche Ereignisse, wenn diese sich überschneiden.

Jeder Zeitplan hat einen Standardwert. Der Standardwert greift erst nachdem die Ausnahme- und wöchentlichen Ereignisse vollständig sind oder die Kontrolle abgeben. Für weitere Informationen siehe Anzeigen eines Zeitplanstandardwerts .

Zum Beispiel: Das wöchentliche Ereignis für eine Lüftung endet um 17 Uhr. Die Lüftung wurde über die Dauer des Ereignisses mit dem Wert 3 (hoch) betrieben. Nach dem wöchentlichen Ereignis stehen keine Zeitplanereignisse an. Da Sie 0 als den Standardwert definiert haben, stellt sich die Lüftung auf den Standardwert ein, nämlich auf 0 (aus). Der Wert bleibt bis zum nächsten Zeitplanereignis bei 0.

Ereignisse treten in folgender Rangordnung auf:

  • Ausnahmeereignisse

  • Wöchentliche Ereignisse

  • Standardwert

Das wöchentliche Ereignis für einen Ventilator ist z. B. auf „08:00 - 17:00“ festgesetzt. Ein Ausnahmeereignis wird an einem bestimmten Tag auf „17:00 - 20:00“ festgesetzt. Das Ausnahmeereignis überschreibt das wöchentliche Ereignis, sodass der Ventilator an diesem bestimmten Tag nur von 8:00 bis 17:00 in Betrieb ist.

Wöchentliche Ereignisse

Ein wöchentliches Ereignis tritt jede Woche für einen längeren Zeitraum auf. Sie können mehr als ein wöchentliches Ereignis für jeden Tag der Woche terminieren.

Für weitere Informationen siehe Wöchentliche Ereignisse .

Ausnahmeereignisse

Ein Ausnahmeereignis kommt anstelle des terminierten wöchentlichen Ereignisses für ein Einzeldatum, einen Datumsbereich oder ein berechnetes Datum vor.

Für weitere Informationen siehe Ausnahmeereignisse .

Zeitplanereignisfarben

Ein Zeitplan verfügt über einen Farbkodex, damit Sie wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse auf einen Blick identifizieren können. Dieser Farbkodex kann hilfreich sein, wenn Sie Ihren Zeitplan ändern oder versuchen Probleme zu lösen.

Für weitere Informationen siehe Zeitplanfarben .

  • Zeitplanhandling
  • Wöchentliche Ereignisse
  • Ausnahmeereignisse
  • Zeitplanfarben
  • Anzeigen eines Zeitplanstandardwerts