Der Wert von Eingängen, Ausgängen und Werten, wie nicht berechnete Sollwerte, Kontrollmodus-Selektoren und digitale Übersteuerungsschalter können im Bediener-Display bearbeitet werden.
Viele Eingänge, Ausgänge und Werte erhalten ihren Wert vom System. So zum Beispiel von einer Programmsequenz oder einem Zeitplan in der Geräte- oder Serveranwendung oder von einem angeschlossenen Gerät, wie einem Sensor.
Wenn Sie den Wert bearbeiten, kehrt dieser zu dem Wert zurück, den er vom System erhalten hat. Wenn Sie z. B. den Wert eines berechneten Sollwerts bearbeiten, kehrt dieser zum berechneten Sollwert zurück.
Wenn Sie einen Wert softwareübersteuern, überschreiben Sie den vom System erhaltenen Wert. Nun wird der softwareübersteuerte Wert zur Regulierung des Systemequipments verwendet. Wenn Sie einen softwareübersteuerten Wert freigeben, kehrt der Wert wieder auf den vom System erhaltenen Wert zurück.
Gewöhnlich müssen Sie keine Werte softwareübersteuern. Das System ist so konfiguriert, dass die zu bearbeitenden Werte, wie z. B. nicht berechnete Sollowert, Kontrollmodus-Selektoren und digitale Übersteuerungsschalter, ohne Softwareübersteuerung bearbeitet werden können.
Wenn Sie auf dem Bediener-Display einen Wert softwareübersteuern, ist die BACnet Befehlspriorität standardmäßig auf die Prioritätsstufe 8 eingestellt. Dies ist die empfohlene Prioritätsstufe für manuellen Betrieb, basieren auf dem BACnet Standard. Für weitere Informationen siehe BACnet-Befehlsprioritäten .
Als Administrator können Sie die BACnet Befehlsprioritäten für softwareübersteuerte Werte ändern. Gehen Sie bei der Auswahl der Prioritätsstufe vorsichtig vor. Wenn höhere Prioritäten verwendet werden, kann dies das Equipment mit höherer Priorität stören, wie z. B. die manuelle Live Safety, die automatische Live Safety oder wichtige Equipmentregelungen.
Für weitere Informationen siehe Konfiguration der BACnet Befehlsprioritätsstufe für softwareübersteuerte Werte .
Auf den Detailbildschirmen Eingänge, Ausgänge und Werte, wird ein softwareübersteuerter Wert dadurch angezeigt, dass die Schalfläche Handschaltung dunkelgrau erscheint