SpaceLogic TM Operator Display ist eine Touchscreen-Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) für SpaceLogic*-Controller und -Server, die für die lokale Überwachung von Gebäude-Controllern in kleinen und mittelgroßen Gebäuden sowie in großen Gebäuden mit umfassenden Gebäudemanagementsystemen entwickelt wurde. Das Operator Display wurde speziell für Technikräume entwickelt und vereinfacht den Betrieb, die Wartung und die Fehlersuche für Systemintegratoren und Servicetechniker sowie für nicht-technische Benutzer (insbesondere Facility Manager und Hausmeister).
* Früher bekannt als SmartX.
Die vereinfachte Benutzerschnittstelle und die intuitive Touchscreen-Navigation machen die Bedienung und Wartung des Systems einfach. Das Operator Display kommuniziert schnell über das offene BACnet/IP-Protokoll mit einer direkten Verbindung zu SpaceLogic* MP- oder RP-Controllern, IP-IO-Modulen, AS-B- oder AS-P-Servern. Pro Schrank im Technikraum ist nur ein Operator Display erforderlich, sodass keine weiteren Displays benötigt werden, wenn ein Controller hinzugefügt wird (bis zu sieben Controller). Der Bediener kann Alarme einsehen und quittieren, Zeitpläne bearbeiten sowie Solltemperaturen einstellen. Autorisierte Bediener können auch Eingänge, Ausgänge und andere virtuelle Punkte anzeigen und überschreiben.
Das Bediener-Display authentifiziert Benutzer über den Benutzernamen und das Passwort.
Für weitere Informationen siehe Benutzerkonten-Handling .
Wenn ein Eingang, Ausgang oder Wert in einem angeschlossenen Gerät zur Generierung eines Alarms konfiguriert ist, können Sie diesen Alarm über das Bediener-Display anzeigen und quittieren. Eingänge, Ausgänge oder Werte können zum Generieren eines Alarms konfiguriert werden, wenn dieser z. B. außerhalb des Bereichs liegt oder einen Fehlerzustand aufweist.
Für weitere Informationen siehe Alarmhandling .
Der Wert von Eingängen, Ausgängen und Werten, wie nicht berechnete Sollwerte, Kontrollmodus-Selektoren und digitale Übersteuerungsschalter können im Bediener-Display bearbeitet werden.
Für weitere Informationen siehe Wertbearbeitung .
Ein Zeitplan ist eine Sequenz, die bestimmt, wann wichtige Ereignisse im Gebäudemanagementsystem eintreten: Türen verriegelt oder entriegelt, Temperatur erhöht oder gesenkt oder Equipment ein- oder ausgeschaltet.
Für weitere Informationen siehe Zeitplanhandling .
Das Bediener-Display empfängt Datum und Uhrzeit von einem Zeitmaster vom BACnet Netzwerk. Bei kleineren Systemen, in denen kein Zeitmaster zur Verfügung steht, kann das Bediener-Display so konfiguriert werden, dass es sein Datum und seine Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.
Für weitere Informationen siehe Handling von Datum und Uhrzeit .
Als Administrator müssen Sie das Bediener-Display konfigurieren und zu einm Bestandteil des IP-Netzwerks und des BACnet Netzwerks machen, um die Geräte zu finden und hinzuzufügen.
Für weitere Informationen siehe Konfiguration .