Im Gebäudemanagementsystem können Sie drei verschiedene Zeitpläne haben: Analog, digital, Mehrfachstatus oder enumeriert. Ein Analogzeitplan wird verwendet, wenn der Zeitplan ein Gerät kontrolliert, dass den Ausgang in reellen Zahlen misst. Ein Digitalzeitplan wird verwendet, wenn der Zeitplan ein Gerät mit zwei Ausgangszuständen kontrollieren soll, z. B. Ein und Aus. Ein Mehrfachstatus-Zeitplan wird verwendet, wenn der Zeitplan ein Gerät mit Ausgangszuständen kontrollieren soll, die auf mehreren Zuständen basieren, z. B. niedrig, mittel oder hoch.
Für weitere Informationen siehe Zeitplanhandling .
Ein analoger Zeitplan reguliert objekte mit reellen Zahlen. Zu den reellen Zahlen gehören positive und negative Zahlen, Brüche und Dezimalwerte.
Für weitere Informationen siehe Analogzeitpläne .
Ein digitaler Zeitplan reguliert Objekte, die einen aktiven und inaktiven Status haben.
Für weitere Informationen siehe Digitalzeitpläne .
Ein Mehrfachstatus- oder enumerierter Zeitplan steuert Geräte, deren Status auf ganzen Zahlen oder positiven ganzen Zahlen basiert, einschließlich Null.
Für weitere Informationen siehe Mehrfachstatus-/enumerierte Zeitpläne .