Ein analoger Zeitplan reguliert objekte mit reellen Zahlen. Zu den reellen Zahlen gehören positive und negative Zahlen, Brüche und Dezimalwerte.
Zum Beispiel reguliert ein Analogzeitplan einen Thermostat-Sollwert in einer Büroumgebung. Er regelt die Temperatur zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr auf einen Wert von 22 °C (70 °F), wenn der Zeitplan aktiv ist, und auf 16 °C (62 °F), wenn der Zeitplan inaktiv ist.