Un programma orario è una sequenza che determina quando si verificano eventi essenziali nel sistema di gestione dell'edificio: porte bloccate o sbloccate, aumento o abbassamento della temperatura o accensione o spegnimento delle apparecchiature.
Ad esempio, l'illuminazione di un edificio adibito a uffici deve essere automatizzata per risparmiare energia durante le ore non lavorative. Per regolare le luci dal lunedì al venerdì, si utilizza un evento settimanale in un programma che accende le luci alle 07:00 e le spegne alle 20:00. In caso di eventi non di routine, come le vacanze, puoi utilizzare gli eventi di eccezione per sovrascrivere l'evento settimanale e spegnere l'illuminazione.
È possibile avere tre tipi di orari diversi nel sistema di gestione dell'edificio: analogico, digitale, multistato o enumerato. SI usa un programma orario analogico se il programma orario controlla un dispositivo che misura l'uscita in numeri reali. SI usa un programma orario digitale se il programma orario deve controllare un dispositivo con due stati uscita, come On o Off. SI usa un programma orario multistato se il programma orario deve controllare un dispositivo che presenta stati uscita basati su più stati, come basso, medio o alto.
Per maggior informazioni, consulta Tipi di programma orario .
Un programma orario può presentare due tipi di eventi: gli eventi settimanali e gli eventi di eccezione. Gli eventi settimanali si verificano ogni settimana in orari specifici. Gli eventi di eccezione si verificano quando il programma orario devia dal programma orario settimanale, per esempio durante le vacanze. Gli eventi di eccezione sovrascrivono gli eventi settimanali in caso di sovrapposizione.
Per maggior informazioni, consulta Eventi del programma orario .
Gli orari dei programmi orari corrispondono all'ora locale sul dispositivo contenente l'oggetto del programma.
Definisce la priorità con cui vengono comandati gli attributi di riferimento. La priorità qui definita corrisponde al parametro Priorità Scrivi Priorità. 1 è la priorità più alta e 16 è la più bassa.
Per maggior informazioni, consulta Priorità di comando BACnet .