earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: Operator Display
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Eventi del programma orario

arrow1_rotationEventi settimanali arrow1_rotationEventi di eccezione arrow1_rotationColori eventi dei programmi orari

Un programma orario può presentare due tipi di eventi: gli eventi settimanali e gli eventi di eccezione. Gli eventi settimanali si verificano ogni settimana in orari specifici. Gli eventi di eccezione  si verificano quando il programma orario devia dal programma orario settimanale, per esempio durante le vacanze. Gli eventi di eccezione sovrascrivono gli eventi settimanali in caso di sovrapposizione.

Ogni programma orario ha un valore predefinito. I valori predefiniti entrano in vigore dopo che gli eventi di eccezione e gli eventi settimanali sono stati completati o rinunciano al controllo. Per maggior informazioni, consulta Valore predefinito del programma orario .

Per esempio, l'evento settimanale per una ventola finisce alle 17:00. La ventola ha funzionato secondo un valore di 3 (alto) per tutto l'evento. Non vi sono eventi programmati dopo l'evento settimanale. Dal momento che hai assegnato 0 come valore predefinito, la ventola si regola sul valore predefinito, spegnendosi (off). Il valore rimane a 0 fino all'evento programmato successivo.

Gli eventi si verificano nel seguente ordine di precedenza:

  • Eventi di eccezione

  • Eventi settimanali

  • Valore predefinito

Per esempio, l'evento settimanale per una ventola è impostato su On nell'intervallo "08:00 - 20:00". Un evento di eccezione è impostato su Off nell'intervallo "17:00 - 20:00" in relazione a una data specifica. L'evento di eccezione sovrascrive l'evento settimanale così che la ventola funziona solo nell'intervallo 8:00 - 17:00 nella data specifica.

Eventi settimanali

Un evento settimanale si verifica ogni settimana per un periodo di tempo esteso. Puoi programmare più di un evento settimanale per ciascun giorno della settimana.

Per maggior informazioni, consulta Eventi settimanali .

Eventi di eccezione

Un evento di eccezione si verifica al posto degli eventi settimanali programmati in una singola data, in un intervallo di date o in una data calcolata.

Per maggior informazioni, consulta Eventi di eccezione .

Colori eventi dei programmi orari

Un programma orario è caratterizzato da una codifica cromatica che consente di identificare a colpo d'occhio gli eventi settimanali e gli eventi di eccezione. Questa codifica cromatica può aiutarti quando devi modificare il tuo programma orario o cercare di risolvere eventuali problemi.

Per maggior informazioni, consulta Colori dei programmi orari .

  • Gestione programma orario
  • Eventi settimanali
  • Eventi di eccezione
  • Colori dei programmi orari
  • Valore predefinito del programma orario