Расписание — это последовательность, которая определяет, когда в системе управления зданием происходят важные события: запирание или отпирание дверей, повышение или понижение температуры или включение или выключение оборудования.
Например, необходимо автоматизировать освещение в офисном здании, чтобы экономить электроэнергию в нерабочее время. Для регулирования освещения с понедельника по пятницу используется еженедельное событие в расписании, которое включает освещение в 07:00 и выключает его в 20:00. При наличии каких-либо внештатных событий, таких как праздники, можно использовать события исключения, чтобы игнорировать еженедельное событие и выключать освещение.
В системе управления зданием может существовать три разных типа расписаний: аналоговое, цифровоеl, с несколькими значениями или нумерованное. Аналоговое расписание используется в том случае, если расписание управляет устройством, измеряющим выход в реальных числах. Цифровое расписание используется в том случае, если расписание необходимо для управления устройством с двумя состояниями выхода, например, «Вкл.» или «Выкл.». Расписание с несколькими значениями/нумерованное расписание используется в том случае, если расписание необходимо для управления устройством с состояниями выхода на основе нескольких состояний, например, низкий, средний или высокий.
Более подробную информацию см. Типы расписаний .
У расписания два типа событий: еженедельные события и события исключения. Еженедельные происходят каждую неделю в определенное время. События исключения происходят, когда расписание отличается от еженедельного расписания, например, во время каникул. События исключения имеют приоритет над еженедельными событиями, если существует накладка.
Более подробную информацию см. События расписания .
Время расписания соответствует местному времени на устройстве, содержащем объект расписания.
Определяет приоритет, с которым задаются командой ссылочные атрибуты. Определяемый здесь приоритет соответствует параметру «Приоритет» службы «Свойство записи». 1 — это самый высокий приоритет, а 16 — самый низкий.
Более подробную информацию см. BACnet Command Priorities .