earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: Operator Display
Функции: Расписания
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
08.09.2021

События расписания

У расписания два типа событий: еженедельные события и события исключения. Еженедельные происходят каждую неделю в определенное время. События исключения происходят, когда расписание отличается от еженедельного расписания, например, во время каникул. События исключения имеют приоритет над еженедельными событиями, если существует накладка.

Каждое расписание имеет значение по умолчанию. Значение по умолчанию действует после завершения событий исключения и еженедельных событий или прекращения управления. Более подробную информацию см. Просмотр значения расписания по умолчанию .

Например, еженедельное событие для вентилятора завершается в 17:00. Вентилятор работал со значением 3 (высокое) на протяжении события. После еженедельного события нет запланированных событий. Поскольку в качестве значения по умолчанию назначен 0, происходит изменение вентилятора на значение по умолчанию, и он устанавливается на 0 (выкл.). Значение остается равным 0 до следующего запланированного события.

События происходят в следующей приоритетной последовательности:

  • События исключений

  • Еженедельные события

  • Значение по умолчанию

Например, еженедельное событие для вентилятора установлено на «Вкл. с 08:00 до 20:00». Событие исключения установлено на «Выкл. с 17:00 до 20:00» в определенную дату. Событие исключения имеет преимущество перед еженедельным событием, таким образом вентилятор работает только с 08:00 до 17:00 в заданную дату.

Еженедельные события

Еженедельное событие происходит каждую неделю длительный период времени. Можно спланировать несколько еженедельных событий для каждого дня недели.

Более подробную информацию см. Еженедельные события .

События исключений

Событие исключения происходит вместо запланированных еженедельных событий для одной даты, интервала дат или вычисленной даты.

Более подробную информацию см. События исключений .

Цвета события расписания

Расписание имеет цветовую кодировку, так что можно с первого взгляда определить еженедельные события и события исключения. Этот цветовой код может помочь вам при изменении расписания или при попытке устранить любые проблемы.

Более подробную информацию см. Цвета расписания .

  • Управление расписаниями
  • Еженедельные события
  • События исключений
  • Цвета расписания
  • Просмотр значения расписания по умолчанию