时间表可以包含两种类型的事件:每周事件 和例外事件。 每周事件 会在每周指定的时间发生。例外事件 会在时间表偏离每周事件时发生(如假期)。发生重叠时 例外事件 会覆盖每周事件。
每个时间表有一个默认值。默认值会在例外事件和每周事件完成或放弃控制后生效。 有关更多信息,请参阅 查看时间表默认值 .
例如,风机的每周事件在 17:00 结束。在整个事件中,风机以值 3(高)运行。每周事件后没有时间表事件。因为您已指定 0 作为默认值,风机会调整到默认值并转到 0(关闭)。值始终保持为 0,直到下一个时间表事件。
事件以下列顺序发生:
例外事件
每周事件
默认值
例如,风扇的每周事件从“08:00-20:00”设置为“开”。对于指定日期,例外事件从“17:00-20:00”设置为关闭。例外事件会覆盖每周事件,因此风机只在特定日期的 08:00 到 17:00 运行。