针对单个日期、日期范围、计算的日期发生例外事件,而非时间表每周事件。
例如,您可以在三月为健身房的高强度健美操班创建例外事件,使通风口在三月每周三的 06:30 到 17:00 之间完全打开。此例外事件比每周三的定期事件都更为重要。
计划例外事件时,您可以使用三种例外类型以灵活掌控计划。
单个日期例外事件可以在单日发生,您还可以使用选项将事件设置为在多日发生。诸如 任意年份 和 任意日期 等选项为单一日期提供了灵活性。
例如,要将单个日期事件计划为在每年的 10 月 31 日发生,您可以选择下列单个日期选项:
年:任意年
月:十月
日期:31
星期几:任一日
有关更多信息,请参阅 添加单个日期例外事件 .
日期范围例外事件是持续一段时间的事件。除了一个月的某一天之外,您还可以通过选择 开始时间 和 结束时间 来安排每日异常,以提供对日期范围的灵活性。
例如,要将例外事件安排为从 7 月 1 日到 8 月最后一天发生,其中优先级为 16,但每天从 08:00 到 17:00 的值为 15.50,请选择:
优先级:16
开始日期:2021-07-01
结束日期:2021-08-31
开始时间:08:00
结束时间:17:00
值:15.50
有关更多信息,请参阅 添加日期范围例外事件 .
计算的日期是重复的例外事件。除了特定的月和周之外,您可以选择 任何月 和 任何周 或 上周 ,以提供计算日期的灵活性。
例如,要将例外事件计划为在每个月第一周的周一发生,请选择下列选项:
月:任意月
第几周:第一周
星期几:周一
有关更多信息,请参阅 添加计算的日期例外事件 .