earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Technik, Sicherheit
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Wiederherstellung des Bediener-Displays (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)

Sie stellen das Bediener-Display wieder her, wenn während eines Firmware-Upgrades ein Stromausfall passierte, wenn sämtliche Administrator-Passwörter verloren gingen oder wenn das Bediener-Display außer Betrieb genommen wird. Mit diesem Vorgang werden die Geräteliste, Protokolle und Benutzer gelöscht. Die einzigen verbleibenden Daten sind die Firmware-Version und die Zeiteinstellung.

Hinweis

DATENVERLUST

Stellen Sie das Bediener-Display nur dann wieder her, wenn es keinen Zugriff mehr erlaubt oder außer Betrieb genommen wird.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust führen

Wiederherstellung des Bediener-Displays (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
  1. Schalten Sie das Bediener-Display aus.

  2. Schließen Sie an der Rückseite des Bediener-Displays im Port USB-2 ein USB On The Go-Kabel (OTG, USB-Micro-B an USB-A) an.

  3. Schließen Sie im Port USB-1 , einen USB-Stick mit der neuesten Version der Gerätewiederherstellungs-Firmwaredatei (entkomprimiert) an.

    Hinweis

    Das USB OTG-Kabel und der Stick gehören nicht zum Lieferumfang des Bediener-Displays.

  4. Schalten Sie den Strom zum Bediener-Display ein.

  5. Warten Sie, bis die folgenden Informationen auf dem Bildschirm erscheinen:

    Wiederherstellungsmodus

    nand.img wird geladen...

    KERNEL wird geschrieben...

    ROOTFS wird geschrieben...

    Udisk Upgrade erfolgreich! (lautes Piepen)

    „Upgrade erfolgreich. Warte auf Neustart!“

  6. Schalten Sie das Bediener-Display aus.

  7. Trennen Sie den USB-Stick und das Kabel vom Gerät.

  8. Schalten Sie den Strom zum Bediener-Display ein.

  9. Prüfen Sie, dass die korrekte Firmware-Version auf dem Bildschirm angezeigt wird.

  • Übersicht über das Bediener-Display