Productos Operator Display
Funcionalidades: Ingeniería, Seguridad
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Recuperación de la pantalla del operador (Restablecimiento de fábrica)

Puede recuperar la pantalla del operador cuando se ha producido un apagón eléctrico durante una actualización de firmware, cuando todas las contraseñas de administrador se han perdido o cuando desee descomisionar la pantalla del operador. Esta operación borra la lista de dispositivos, registros y usuarios. Los únicos datos restantes serán la versión del firmware y los ajustes de hora.

Aviso

PÉRDIDA DE DATOS

Recupere la pantalla del operador solo si no se encuentra disponible o cuando se descomisione la misma.

No seguir estas instrucciones podría provocar la pérdida de datos.

Para recuperar la pantalla del operador (Restablecimiento de fábrica)
  1. Apague la pantalla del operador.

  2. En la parte posterior de la pantalla del operador, en el puerto USB-2 , conecte un cable USB On The Go cable (OTG, USB-Micro-B a USB-A).

  3. En el puerto USB-1 , conecte una clave USB que contenta la última versión del archivo Firmware de recuperación de dispositivo, sin comprimir.

    Aviso

    La clave y el cable USB OTG no se incluyen en el paquete adquirido de la pantalla del operador.

  4. Encienda la pantalla del operador.

  5. Espere a que se muestre en pantalla la siguiente información:

    Modo de recuperación

    Cargando nand.img...

    Escribiendo KERNEL...

    Escribiendo ROOTFS...

    ¡Actualización Udisk correcta! (pitido agudo)

    "Actualización correcta. Espere a reiniciar".

  6. Apague la pantalla del operador.

  7. Desconecte la clave y el cable USB del dispositivo.

  8. Encienda la pantalla del operador.

  9. Compruebe que en la pantalla se muestra la versión de firmware correcta.

  • Resumen de la pantalla del operador