earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica, Programaciones, Gestión de usuarios
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Resumen de la pantalla del operador

arrow1_rotation Gestión de cuentas de usuario arrow1_rotationGestión de alarmas arrow1_rotationEditar valores arrow1_rotationGestión de programación arrow1_rotationGestión de la fecha y hora arrow1_rotationConfiguración

La pantalla de operador SpaceLogic TM es una interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil para los controladores y servidores SpaceLogic*, diseñada para la supervisión local de los controladores de edificios en edificios pequeños y medianos, así como en grandes edificios con sistemas de gestión integral de edificios. La pantalla del operador está diseñada específicamente para las salas de equipos y simplifica las operaciones, el funcionamiento y la resolución de problemas para los integradores de sistemas y los ingenieros de servicio, así como para los usuarios no técnicos (en particular, los directores de instalaciones y los conserjes).

* Anteriormente conocido como SmartX

 
action_zoom_plus_stroke Pantalla del operador
Figura: Pantalla del operador

La interfaz de usuario simplificada y la pantalla táctil intuitiva facilitan operar y mantener el sistema. La pantalla del operador se comunica rápidamente a través del protocolo abierto BACnet/IP con una conexión directa a los controladores SpaceLogic MP o RP, los módulos IP-IO , AS-B o servidores  AS-P . Solo se necesita una pantalla de operador por armario en la sala de equipos, por lo que no es necesario añadir más pantallas cuando se añade un controlador (hasta siete controladores). El operador puede ver y reconocer las alarmas, editar los programas y ajustar las temperaturas de los valores de consigna. Los operadores autorizados también pueden ver y anular las entradas, salidas y otros puntos virtuales.

Gestión de cuentas de usuario

La pantalla del operador autentica a usuarios mediante nombre de usuario y contraseña.

Para obtener más información, consulte Gestión de cuentas de usuario .

Gestión de alarmas

Cuando una entrada, salida o valor en un dispositivo conectado se configura para generar una alarma, la pantalla del operador le permite visualizar y reconocer la alarma. Es posible configurar entradas, salidas o valores para generar una alarma cuando, por ejemplo, se encuentra fuera de rango o en estado de error.

Para obtener más información, consulte Gestión de alarmas .

Editar valores

El valor de las entradas, salidas y valores, como los valores de consigna no calculados, los selectores de modo de control y los interruptores de anulación digital se pueden editar en la pantalla del operador.

Para obtener más información, consulte Editar valores .

Gestión de programación

Una programación es una secuencia que determina cuándo se producen eventos esenciales en un sistema de gestión de edificios: puertas bloqueadas o desbloqueadas, subidas o bajadas de temperatura o equipos apagados o encendidos.

Para obtener más información, consulte Gestión de programación .

Gestión de la fecha y hora

La pantalla del operador recibe fechas y horas desde un patrón de tiempo en la red BACnet. En sistemas más pequeños donde no haya un patrón de tiempo disponibile, la pantalla del operador puede configurarse para enviar su fecha y hora a los dispositivos conectados.

Para obtener más información, consulte Gestión de la fecha y hora .

Configuración

Como administrador, necesita configurar la pantalla del operador como parte de la red IP y la red BACnet/IP para que pueda descubrir y añadir los dispositivos.

Para obtener más información, consulte Configuración .

  • Work Interface Overview
  • Gestión de cuentas de usuario
  • Gestión de alarmas
  • Editar valores
  • Gestión de programación
  • Gestión de la fecha y hora
  • Configuración