Si ripristina il display operatore quando si è verificata un'interruzione dell'alimentazione durante un aggiornamento del firmware, quando tutte le password dell'amministratore sono state perse o durante la disattivazione del display operatore. Questa operazione cancella l'elenco dei dispositivi, i log e gli utenti. Gli unici dati rimanenti saranno la versione firmware e le impostazioni dell'orario.
Spegnere il display operatore.
Sul retro del display operatore, nella porta USB-2 , collegare un cavo USB On The Go (OTG, da USB-Micro-B a USB-A).
Nella porta USB-1 , collegare una chiavetta USB contenente l'ultima versione del file del firmware Device Recovery, decompresso.
Il cavo USB OTG e la chiavetta non sono inclusi nel pacchetto del display operatore acquistato.
Accendere il display operatore.
Attendi che sullo schermo vengano visualizzate le seguenti informazioni:
Modalità di recupero
Loading nand.img...
Writing KERNEL...
Writing ROOTFS...
Udisk upgrade success! (segnale acustico ad alto volume)
"Upgrade successful. Wait to reboot!"
Spegnere il display operatore.
Scollegare la chiavetta USB e il cavo dal dispositivo.
Accendere il display operatore.
Verificare che sullo schermo sia visualizzata la versione firmware corretta.