earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: Operator Display
Funzionalità: Allarmi, Funzionalità di base, Programmi orari, Gestione dell'utente
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Panoramica display operatore

arrow1_rotation Gestione dell'account utente arrow1_rotationGestione allarme arrow1_rotationModifica valore arrow1_rotationGestione programma arrow1_rotationGestione Data/ora arrow1_rotationConfigurazione

Il display operatore SpaceLogic TM è un'interfaccia uomo-macchina (HMI) touch screen per controllori e server SpaceLogic, progettata per il monitoraggio locale di controllori di edifici in edifici di piccole e medie dimensioni, nonché in edifici di grandi dimensioni con sistemi di gestione degli edifici completi. Il display operatore è progettato specificamente per locali tecnici e semplifica le operazioni, l'assistenza e la risoluzione dei problemi per i system integrator e i tecnici dell'assistenza, nonché per gli utenti non tecnici (in particolare gestori di strutture e custodi).

* In precedenza noto come SmartX.

 
action_zoom_plus_stroke Display operatore
Figura: Display operatore

L'interfaccia utente semplificata e l'intuitiva navigazione touchscreen facilitano il funzionamento e la manutenzione del sistema. Il display operatore comunica rapidamente tramite il protocollo aperto BACnet/IP con una connessione diretta ai controller SpaceLogic* MP o RP, ai moduli IP-IO , ai server  AS-B o AS-P . È richiesto un solo display operatore per pannello in un locale tecnico, quindi non sono necessari più display quando viene aggiunto un controller (fino a sette controller). L'operatore può visualizzare e accettare gli allarmi, modificare i programmi orari e regolare le temperature di setpoint. Gli operatori autorizzati possono anche visualizzare e sovrascrivere input, output e altri valori virtuali.

Gestione dell'account utente

Il display operatore autentica gli utenti tramite nome utente e password.

Per maggior informazioni, consulta Gestione dell'account utente .

Gestione allarme

Quando un ingresso, un'uscita o un valore in un dispositivo collegato è configurato per generare un allarme, il display operatore consente di visualizzare e riconoscere l'allarme. Ingressi, uscite o valori possono essere configurati per generare un allarme quando, ad esempio, è fuori range o in stato di guasto.

Per maggior informazioni, consulta Gestione allarme .

Modifica valore

Il valore di ingressi, uscite e valori, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale possono essere modificati nel display operatore.

Per maggior informazioni, consulta Modifica valore .

Gestione programma

Un programma orario è una sequenza che determina quando si verificano eventi essenziali nel sistema di gestione dell'edificio: porte bloccate o sbloccate, aumento o abbassamento della temperatura o accensione o spegnimento delle apparecchiature.

Per maggior informazioni, consulta Gestione programma orario .

Gestione Data/ora

Il display operatore riceve la data e l'ora da un time master sulla rete BAC. Nei sistemi più piccoli in cui non è disponibile il time master, il display operatore può essere configurato per inviare la data e l'ora ai dispositivi collegati.

Per maggior informazioni, consulta Gestione Data/ora .

Configurazione

In qualità di amministratore, è necessario configurare il display operatore e renderlo parte della rete IP e della rete BACnet/IP in modo da poter rilevare e aggiungere i dispositivi.

Per maggior informazioni, consulta Configurazione .

  • Work Interface Overview
  • Gestione dell'account utente
  • Gestione allarme
  • Modifica valore
  • Gestione programma orario
  • Gestione Data/ora
  • Configurazione