Pode recuperar a Apresentação do Operador quando ocorreu uma falha de energia elétrica durante uma atualização de firmware, quando todas as palavras-passe de administrador foram perdidas, ou ao desativar a Apresentação do Operador. Esta operação apaga a lista de dispositivos, registos e utilizadores. Os únicos dados restantes serão a versão do firmware e as definições de hora.
Desligue a alimentação da Apresentação do Operador.
Na parte traseira da Apresentação do Operador, na porta USB-2 , ligue um cabo USB On The GO (OTG, USB-Micro-B a USB-A).
Na porta USB-1 , ligue uma pen USB contendo a última versão do ficheiro de firmware de Recuperação do Dispositivo, deszipado.
O cabo USB OTG e a pen não estão incluídos no conjunto de Apresentação do Operador comprado.
Ligue a Apresentação do Operador.
Aguarde que surjam as seguintes informações no ecrã:
Modo de Recuperação
A carregar nand.img...
A escrever KERNEL...
A escrever ROOTFS...
Atualização do Udisk bem-sucedida! (sinal sonoro forte)
"Atualização bem-sucedida. Aguarde o reinício!"
Desligue a alimentação da Apresentação do Operador.
Desligue a pen USB e o cabo do dispositivo.
Ligue a Apresentação do Operador.
Verifique se é apresentada no ecrã a versão correta de firmware.