A apresentação do operador SpaceLogic TM é uma Interface Homem-Máquina (HMI) para controladores e servidores SpaceLogic*, concebida para a monitorização local de controladores de edifícios em edifícios de tamanho pequeno e médio, bem como em grandes edifícios com sistemas abrangentes de gestão de edifícios A apresentação do operador foi especificamente concebida para salas de equipamento e simplifica as operações, serviço e resolução de problemas para integradores de sistemas e engenheiros de serviços, bem como para utilizadores não técnicos (nomeadamente, gerentes de instalações e zeladores).
* Anteriormente conhecido como SmartX.
A interface de utilizador simplificada e a navegação de ecrã tátil intuitiva facilita a operação e manutenção do sistema. A apresentação do operador comunica rapidamente através do protocolo aberto BACnet/IP com uma ligação direta aos controladores MP ou RP do SpaceLogic, aos módulos IP-I ou aos servidores AS-B ou AS-P. Apenas é necessária uma apresentação do operador por painel na sala de equipamento, pelo que não há necessidade de mais ecrãs quando é adicionado um controlador (até sete controladores). O operador pode ver e reconhecer alarmes, editar programas e ajustar as temperaturas de configuração. Os operadores autorizados também podem ver e anular entradas, saídas e outros pontos virtuais.
A Apresentação do Operador autentica os utilizadores através de nome de utilizador e palavra-passe.
Para mais informações, consulte Tratamento da conta do utilizador .
Quando uma entrada, saída ou valor num dispositivo ligado são configurados para gerar um alarme, a Apresentação do Operador permite-lhe ver e confirmar o alarme. As entradas, saídas ou valores podem ser configurados para gerar um alarme quando este está, por exemplo, fora do intervalo, ou num estado de falha.
Para mais informações, consulte Tratamento do alarme .
O valor de entradas, saídas e valores, como pontos de ajuste não calculados, seletores de controlo de modo e interruptores de substituição digitais podem ser editados na Apresentação do Operador.
Para mais informações, consulte Edição de valor .
Uma agenda é uma sequência que determina quando eventos essenciais ocorrem em um sistema de gestão de edifícios: portas trancadas ou destrancadas, subida ou descida de temperatura, ou equipamento ligado ou desligado.
Para mais informações, consulte Tratamento da agenda .
A Apresentação do Operador recebe a data e hora de um tempo mestre na rede BACnet. Em sistemas de menores dimensões, em que não existe tempo mestre disponível, a Apresentação do Operador pode ser configurada para enviar a data e hora para os dispositivos ligados.
Para mais informações, consulte Tratamento da data e hora .
Na qualidade de administrador, precisa de configurar a Apresentação do Operador e integrá-la na rede IP e na rede BACnet/IP para que consiga descobrir e adicionar dispositivos.
Para mais informações, consulte Configuração .