earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: Operator Display
Функции: Разработка, Безопасность
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Восстановление панели оператора (сброс к заводским настройкам)

Восстановление панели оператора выполняется в том случае, когда во время обновления прошивки произошло отключение электроэнергии, когда были утрачены все пароли администратора, или при выводе панели оператора из эксплуатации. Эта операция очищает список устройств, журналы и удаляет пользователей. Останутся только данные о версии прошивки и настройка времени.

Примечание

ПОТЕРЯ ДАННЫХ

Восстановление панели оператора необходимо выполнять только при отсутствии возможности доступа к ней или при выводе ее из эксплуатации.

Игнорирование данных указаний может привести к потере данных.

Порядок восстановления панели оператора (сброса к заводским настройкам)
  1. Выключите панель оператора.

  2. На задней стороне панели оператора подключите кабель USB On The Go (OTG, переходной с USB-Micro-B на USB-A) к порту USB-2 .

  3. К порту USB-1 подключите USB-накопитель, содержащий последнюю версию файла прошивки для восстановления устройства в распакованном состоянии.

    Примечание

    Кабель USB OTG и накопитель не включены в приобретаемый комплект панели оператора.

  4. Включите панель оператора.

  5. Дождитесь, когда на экране отобразится следующая информация:

    Режим восстановления

    Идет загрузка nand.img...

    Идет запись KERNEL...

    Идет запись ROOTFS...

    Обновление с USB-накопителя выполнено успешно! (громкий звуковой сигнал)

    «Обновление выполнено успешно. Дождитесь перезагрузки!»

  6. Выключите панель оператора.

  7. Отключите от устройства USB-накопитель и кабель.

  8. Включите панель оператора.

  9. Убедитесь, что на экране отображается правильная версия прошивки.

  • Обзор панели оператора