earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: Operator Display
Функции: Сигналы тревоги, Базовые функции, Расписания, Управление пользователями
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021
Нажмите для просмотра обновленной версии, которая еще не переведена

Обзор панели оператора

Панель оператора SpaceLogic TM — это человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) с сенсорным экраном для контроллеров SpaceLogic*, предназначенный для локального мониторинга контроллеров зданий в небольших и средних зданиях, а также в больших зданиях с комплексными системами управления зданием. Дисплей оператора специально разработан для технических помещений и упрощает эксплуатацию, обслуживание и устранение неисправностей для системных интеграторов и инженеров службы эксплуатации, а также для неспециалистов (в частности, руководителей объектов и консьержей).

* Прежнее название — SmartX.

 
action_zoom_plus_stroke Панель оператора
Рисунок: Панель оператора

Простой пользовательский интерфейс и интуитивно понятная навигация с использованием сенсорного экрана обеспечивают простую эксплуатацию и обслуживание системы. Дисплей оператора обменивается данными с высокой скоростью по открытому протоколу BACnet/IP с прямым подключением к контроллерам MP или RP SpaceLogic*, модулям IP-IO и серверам AS-B или AS-P. Для каждого шкафа в аппаратной требуется только один дисплей оператора, поэтому нет необходимости устанавливать дополнительные дисплеи при добавлении контроллера (до семи контроллеров). Оператор может просматривать и подтверждать аварийные сигналы, редактировать графики и настраивать заданные температуры. Операторы, имеющие разрешение, также могут просматривать и переопределять входы, выходы и другие виртуальные точки.

Управление учетной записью пользователя

Панель оператора выполняет аутентификацию пользователей по имени пользователя и паролю.

Более подробную информацию см. Управление учетной записью пользователя .

Управление сигналами тревоги

Когда вход, выход или значение на подключенном устройстве настроены на подачу сигнала тревоги, на панели оператора можно просмотреть и подтвердить сигнал тревоги. Входы, выходы или значения могут быть настроены на подачу сигнала тревоги, когда они, например, выходят за пределы диапазона или находятся в состоянии сбоя.

Более подробную информацию см. Управление сигналами тревоги .

Редактирование значений

Значение входов, выходов и значений, такое как не вычисленные уставки, селекторы режима управления и цифровые принудительные переключатели может быть отредактировано на панели оператора.

Более подробную информацию см. Редактирование значений .

Управление расписаниями

Расписание — это последовательность, которая определяет, когда в системе управления зданием происходят важные события: запирание или отпирание дверей, повышение или понижение температуры или включение или выключение оборудования.

Более подробную информацию см. Управление расписаниями .

Управление датой и временем

Панель оператора получает дату и время от диспетчера времени по сети BACnet. В сетях малого размера, где диспетчер времени отсутствует, панель оператора можно настроить на отправку ее даты и времени на подключенные устройства.

Более подробную информацию см. Управление датой и временем .

Конфигурация

В качестве администратора вам необходимо настроить параметры панели оператора и включить ее в сеть IP и сеть BACnet/IP, чтобы можно было обнаруживать и добавлять устройства.

Более подробную информацию см. Конфигурация .

  • Work Interface Overview
  • Управление учетной записью пользователя
  • Управление сигналами тревоги
  • Редактирование значений
  • Управление расписаниями
  • Управление датой и временем
  • Конфигурация