La priorité est un nombre qui correspond à un niveau d'importance pré-affecté. Lorsqu'elle est utilisée pour des événements spéciaux, les numéros de priorité vont de 1 à 16. 1 est la priorité la plus importante ou la plus élevée et 16 est la priorité la plus faible.
Un événement spécial a lieu à la place des événements hebdomadaires planifiés pour une date unique, une plage de dates ou une date calculée.
Les événements spéciaux ont toujours priorité sur les événements hebdomadaires. Lorsque deux événements spéciaux se chevauchent, les priorités peuvent déterminer quel événement a la priorité sur l'autre. Généralement, les priorités résolvent les conflits suivants :
Deux événements ayant des priorités différentes ont lieu le même jour et à la même heure. Dans ce cas, la priorité la plus élevée s'applique au programme.
Par exemple, un programme dont la priorité est réglée sur 14 régule un ventilateur dans un bureau à basse vitesse pendant les heures de travail normales. Une réunion spéciale prévue à 11h00 a la priorité 12 pour appliquer une vitesse moyenne. Par conséquent, le programme ajuste la vitesse du ventilateur de faible à moyenne pour la réunion et ignore l'événement de priorité 14 jusqu'à la fin de l'événement de priorité 12.
Deux événements qui ont le même niveau de priorité ont lieu le même jour et à la même heure. Dans ce cas, la position dans l'arborescence des événements détermine quelle priorité s'applique au programme. La position dépend du moment où l'événement spécial a été créé.
Par exemple, deux événements spéciaux ont la priorité 12. Vacances d'hiver a été créé en premier, suivi de Réunion avec les scouts. Par conséquent, l'événement Vacances d'hiver prime sur l'événement Réunion avec les scouts, car il a été créé en premier.
Par défaut, tous les événements spéciaux sont réglés sur la priorité 16, mais vous pouvez modifier le niveau de priorité. Pour plus d'informations, voir Modification de la priorité d'un événement .