Our site will be unavailable from October 29-30 due to scheduled maintenance.
Thank you for your patience.
La priorità è un numero che riflette un livello d'importanza assegnato. Se utilizzati per eventi di eccezione, i numeri di priorità vanno da 1 a 16. 1 è la priorità più importante o più alta e 16 è la priorità più bassa.
Un evento di eccezione si verifica al posto degli eventi settimanali programmati in una singola data, in un intervallo di date o in una data calcolata.
Gli eventi di eccezione hanno sempre la precedenza sugli eventi settimanali. Quando due eventi di eccezione si sovrappongono, le priorità possono determinare quale evento ha la precedenza sull'altro. In genere, le priorità risolvono i seguenti conflitti:
Due eventi con priorità diverse si verificano nello stesso giorno e nello stesso orario. In questo caso, la priorità più alta prende il controllo della pianificazione.
Ad esempio, un programma orario impostato sulla priorità 14 controlla una ventola in un'area dell'ufficio a bassa velocità durante il normale orario di lavoro. Un evento Special Meeting programmato alle 11:00 è impostato con priorità 12 per velocità media. Pertanto, la pianificazione regola la ventola da bassa a media per la riunione e ignora l'evento con priorità 14 fino al termine dell'evento con priorità 12.
Due eventi con priorità uguale si verificano nello stesso giorno e nello stesso orario. In questo caso, la posizione nell'albero degli eventi determina quale priorità prende il controllo del programma orario. La posizione dipende da quando è stato creato l'evento eccezione.
Ad esempio, due eventi di eccezione sono impostati con priorità 12. Winter Break è stato creato per primo, seguito da Scout Meeting. Pertanto, Winter Break ha la precedenza su Scout Meeting perché quell'evento è stato creato per primo.
Per impostazione predefinita, tutti gli eventi di eccezione sono impostati alla priorità 16, ma è possibile modificare il livello di priorità. Per maggior informazioni, consulta Modificare una priorità evento .