A prioridade é um número que corresponde a um nível de importância pré-atribuído. Quando utilizada para eventos de exceção os números de prioridade vão de 1 a 16. 1 é a prioridade mais importante ou elevada e 16 é a prioridade mínima.
Um evento excecional ocorre em vez dos eventos semanais agendados para uma data única, intervalo de datas ou data calculada.
Os eventos de exceção têm sempre precedência sobre os eventos semanais. Quando dois eventos de exceção se sobrepõem, as prioridades podem determinar o evento que tem precedência. Em geral, as prioridades resolvem os seguintes conflitos:
Dois eventos com prioridades diferentes ocorrem no mesmo dia e hora. Neste caso, a prioridade mais elevada assume o controlo da agenda.
Por exemplo, uma agenda definida para a prioridade 14 controla uma ventoinha numa área de escritórios a uma velocidade reduzida durante o horário de funcionamento normal. Um evento relativo a uma Reunião Especial agendado para as 11:00 está definido à prioridade 12 para a velocidade média. Desta forma, a agenda ajusta a ventoinha de baixo para médio para a reunião, ignorando o evento de prioridade 14 até o evento de prioridade 12 terminar.
Dois eventos com o mesmo nível de prioridade ocorrem no mesmo dia e hora. Neste caso, a posição na árvore de eventos determina qual a prioridade que assume o controlo da agenda. A posição depende de quando foi criado o evento de exceção.
Por exemplo, estão definidos dois eventos de exceção com a prioridade 12. As férias de inverno foram criadas primeiro, seguidas pela reunião de escuteiros. Por conseguinte, as férias de inverno têm precedência sobre a reunião de escuteiros porque o evento foi criado primeiro.
Todos os eventos de exceção estão predefinidos para uma prioridade 16, mas pode alterar o nível de prioridade. Para mais informações, consulte Editar uma prioridade de evento .