earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: Operator Display
Функции: Расписания
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Приоритеты события исключения

Приоритет — число, соответствующее предварительно назначенному уровню важности. При использовании для событий исключения, значение приоритета изменяется от 1 до 16. 1 — это самый важный или наивысший приоритет, а 16 — самый низкий приоритет.

Событие исключения происходит вместо запланированных еженедельных событий для одной даты, интервала дат или вычисленной даты.

События исключения всегда имеют преимущество перед еженедельными событиями. Когда два события исключения накладываются друг на друга, приоритеты определяют, какое из событий имеет преимущество перед другим. Как правило, приоритеты разрешают следующие конфликты:

  • Два события с разными приоритетами возникают в один и тот же день и время. В этом случае более высокий приоритет получает контроль над расписанием.

    Например, расписание, у которого установлен приоритет 14, управляет вентилятором в офисной зоне на низкой скорости вращения в обычное рабочее время. Событие «Специальное совещание», запланированное на 11:00, имеет приоритет 12 при средней скорости вращения. Таким образом, расписание изменяет скорость вращения вентилятора с низкой на среднюю для проведения совещания и игнорирует событие с приоритетом 14 , пока не завершится событие с приоритетом 12.

  • Два события с одинаковым приоритетом возникают в один и тот же день и время. В этом случае положение в дереве событий определяет, которое событие получает контроль над расписанием. Положение зависит от того, когда было создано событие исключения.

    Например, два события исключения установлены на приоритет 12. Событие «Зимние каникулы» было создано первым, после чего было создано событие «Совещание скаутов». Таким образом, событие «Зимние каникулы» имеет преимущество над событием «Совещание скаутов», поскольку было создано первым.

По умолчанию приоритет у событий исключения устанавливается на 16, но уровень приоритета можно изменить. Более подробную информацию см. Редактирование приоритета события .

  • Управление расписаниями
  • Редактирование приоритета события