earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: Operator Display
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Detailbildschirm Ausgänge/Mehrfachzustand

Verwenden Sie den Detailbildschirm Ausgänge/Mehrfachstatus , um die für den ausgewählten Mehrfachstatus-Ausgang verfügbaren Werte anzuzeigen und zu bearbeiten.

Warnung Warnung

Unintended equipment operation

Übersteuern Sie Werte nicht, ohne die Auswirkung zu kennen.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

 
action_zoom_plus_stroke Detailbildschirm Ausgänge/Mehrfachzustand
Abbildung: Detailbildschirm Ausgänge/Mehrfachzustand

Tabelle: Detailbildschirm Ausgänge/Mehrfachzustand

Komponente

Beschreibung

Softwareübersteuern

Tippen Sie auf Übersteuern , um den vom Gerät erhaltenen Wert zu übersteuern. Für weitere Informationen siehe Wertbearbeitung .

 
action_zoom_plus_stroke

Tippen Sie auf eine Wertoption. Die Wertoptionen sind je nachdem, wozu der Mehrfachstatus-Ausgang im System vewendet wird, unterschiedlich.

  • Wertbearbeitung