Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Editar una prioridad de eventos

Se puede editar la prioridad de un evento para cambiar el evento de excepción a una prioridad más alta o baja.

Para editar una prioridad de eventos
  1. En la pantalla del operador, en la pantalla Lista de dispositivos , pulse el botón de la flecha

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar el dispositivo con la prioridad de evento de programación que desea editar.

  2. En la pantalla Dispositivo , pulse el botón de la flecha Programaciones

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En la pantalla Programaciones , pulse en el botón de la flecha Tipo de programación

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En la pantalla Visualización de programación, pulse en el evento que desea editar.

  5. En la pantalla Evento, pulse + o - para editar la prioridad del evento. 1 es la prioridad más alta y 16, la más baja.

  6. Pulse Aceptar .

  7. En la pantalla Vista de programación, pulse Guardar .

  • Prioridades de los eventos de excepción