earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Prioridades de los eventos de excepción

La prioridad es un número que se corresponde con un nivel predefinido de importancia. Cuando se usan para eventos de excepción, los números de prioridad oscilan del 1 al 16. 1 corresponde a la prioridad más alta o importante y 16 a la más baja.

Un evento de excepción se produce en lugar de los eventos semanales programados para una fecha simple, un rango de fechas o una fecha calculada.

Los eventos de excepción prevalecen sobre los eventos semanales. Cuando dos eventos de excepción se solapan, las prioridades determinan cuál prevalece sobre el otro. Por lo general, las prioridades resuelven los siguientes conflictos:

  • Dos eventos con diferentes prioridades que tienen lugar el mismo día y a la misma hora. En este caso, la prioridada más alta asume el control de la programación.

    Por ejemplo, una programación que tiene una prioridad 14 controla un ventilador en zona de oficinas a baja velocidad durante el horario de trabajo habitual. Un evento Reunión especial programado para las 11:00 tiene una prioridad 12 para velocidad media. Por tanto, la programación ajusta el ventilador de velocidad baja a media para la reunión e ignora el evento de prioridad 14 hasta que el evento de prioridad 12 finalice.

  • Dos eventos con el mismo nivel de prioridad que tienen lugar el mismo día y a la misma hora. En este caso, la posición en el árbol de eventos determina qué prioridad asume el control de la programación. La posición depende de dónde se creó el evento de excepción.

    Por ejemplo, dos eventos de excepción con una prioridad 12. Vacaciones de invierno se creó antes que Reunión de Scouts. Por tanto, Vacaciones de invierno tiene preferencia sobre la otra reunión puesto que se creó en primer lugar.

De forma predeterminada, todos los eventos de excepción tienen una prioridad 16, pero puede modificar el nivel de prioridad. Para obtener más información, consulte Editar una prioridad de eventos .

  • Gestión de programación
  • Editar una prioridad de eventos