Il valore di ingressi, uscite e valori, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale possono essere modificati nel display operatore.
Molti Ingressi, uscite e valori ricevono il loro valore dal sistema. Ad esempio, da una sequenza di programma o da programma orario nel dispositivo o nell'applicazione server, o da un dispositivo di campo connesso, come un sensore.
Quando modifichi il valore, ritorna al valore ricevuto dal sistema. Ad esempio, se modifichi il valore di un setpoint calcolato, tornerà al valore di setpoint calcolato.
Valori forzati
Quando forzi un valore sovrascrivi il valore ricevuto dal sistema. Il valore forzato viene quindi utilizzato per controllare l'apparecchiatura del sistema. Quando rilasci un valore forzato, ritorna nuovamente al valore ricevuto dal sistema.
Normalmente non è necessario forzare i valori. Il sistema è configurato in modo che i valori previsti per la modifica, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale, siano modificabili senza dover essere forzati.
Allarme
|
Unintended equipment operation
Non forzare i valori senza conoscerne l'effetto.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.
|
Priorità del comando BACnet per i valori forzati
Quando si forza un valore nel display operatore, la priorità del comando BACnet è impostata per impostazione predefinita sul livello di priorità 8. Questo è il livello di priorità suggerito per le operazioni manuali basate sullo standard BACnet.
Per maggior informazioni, consulta Priorità di comando BACnet
.
In qualità di amministratore, è possibile modificare il livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati. Fai attenzione quando selezioni il livello di priorità. Se vengono utilizzate priorità più elevate, questo può interferire con attrezzature con priorità più elevata, come i dispositivi di sicurezza manuale, i dispositivi di sicurezza manuale automatici o il controllo delle attrezzature critiche.
Allarme
|
Unintended equipment operation
Non configurare il livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati senza sapere in che modo il livello di priorità potrebbe interferire con le apparecchiature con priorità più alta.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.
|
Per maggior informazioni, consulta Configurazione del livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati
.
Indicazioni
Nelle schermate di dettaglio degli ingressi, delle uscite e dei valori, un valore forzato è indicato dall'interruttore
Forza
in grigio scuro
action_zoom_plus_stroke
. Nelle schermate degli ingressi, delle uscite e dei valori, un valore forzato è indicato da un cerchio giallo
action_zoom_plus_stroke
e dal testo
Forzato
.