Il valore di ingressi, uscite e valori, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale possono essere modificati nel display operatore.
Molti Ingressi, uscite e valori ricevono il loro valore dal sistema. Ad esempio, da una sequenza di programma o da programma orario nel dispositivo o nell'applicazione server, o da un dispositivo di campo connesso, come un sensore.
Quando modifichi il valore, ritorna al valore ricevuto dal sistema. Ad esempio, se modifichi il valore di un setpoint calcolato, tornerà al valore di setpoint calcolato.
Quando forzi un valore sovrascrivi il valore ricevuto dal sistema. Il valore forzato viene quindi utilizzato per controllare l'apparecchiatura del sistema. Quando rilasci un valore forzato, ritorna nuovamente al valore ricevuto dal sistema.
Normalmente non è necessario forzare i valori. Il sistema è configurato in modo che i valori previsti per la modifica, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale, siano modificabili senza dover essere forzati.
Quando si forza un valore nel display operatore, la priorità del comando BACnet è impostata per impostazione predefinita sul livello di priorità 8. Questo è il livello di priorità suggerito per le operazioni manuali basate sullo standard BACnet. Per maggior informazioni, consulta Priorità di comando BACnet .
In qualità di amministratore, è possibile modificare il livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati. Fai attenzione quando selezioni il livello di priorità. Se vengono utilizzate priorità più elevate, questo può interferire con attrezzature con priorità più elevata, come i dispositivi di sicurezza manuale, i dispositivi di sicurezza manuale automatici o il controllo delle attrezzature critiche.
Per maggior informazioni, consulta Configurazione del livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati .
Nelle schermate di dettaglio degli ingressi, delle uscite e dei valori, un valore forzato è indicato dall'interruttore Forza in grigio scuro