earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10-09-2021

Editar uma entrada, saída ou valor analógicos

Pode editar uma entrada, saída ou valor analógicos para alterar o valor de uma variável de controlo, como um ponto de ajuste não calculado.

Aviso Aviso

Unintended equipment operation

Não force valores sem conhecer o efeito da ação.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Mostrar mais
action_close

O valor de entradas, saídas e valores, como pontos de ajuste não calculados, seletores de controlo de modo e interruptores de substituição digitais podem ser editados na Apresentação do Operador.

Muitas entradas, saídas e valores recebem o seu valor do sistema. Por exemplo, de uma sequência de programa ou de um agendamento na aplicação do servidor ou dispositivo, ou de um dispositivo de campo, como um sensor.

Quando editar o valor, este volta ao valor recebido do sistema. Por exemplo, se editar o valor de um ponto de ajuste calculado, este volta ao ponto de ajuste calculado.

Valores forçados

Quando força um valor, substitui o valor recebido do sistema. O valor forçado é então utilizado para controlar o equipamento do sistema. Quando liberta um valor forçado, o valor volta novamente ao valor recebido do sistema.

Normalmente, não é necessário forçar valores. O sistema está configurado para que os valores destinados a serem editados, como pontos de ajuste não calculados, seletores de modo de controlo e interruptores de substituição digitais possam ser editados sem precisarem de ser forçados.

Aviso Aviso

Unintended equipment operation

Não force valores sem conhecer o efeito da ação.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Prioridades de comandos BACnet para valores forçados

Quando força um valor na Apresentação do Operador, a prioridade de comando BACnet é predefinida para o nível de prioridade 8. Este é o nível de prioridade sugerido para operações manuais com base no padrão BACnet. Para mais informações, consulte Prioridades de comando BACnet .

Na qualidade de administrador, pode alterar o nível de prioridade do comando BACnet para valores forçados. Tenha cuidado ao selecionar o nível de prioridade. Se utilizar prioridades superiores, poderá interferir com equipamento de prioridade mais elevada como segurança de vida manual, segurança de vida automática ou controlo de equipamento crítico.

Aviso Aviso

Unintended equipment operation

Não configure o nível de prioridade de comando BACnet para valores forçados sem saber de que forma o nível de prioridade pode interferir com equipamento de prioridade superior.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Para mais informações, consulte Configurar o nível de prioridade de comando BACnet para valores forçados .

Indicações

Nos ecrãs de detalhes de entradas, saídas e valores, o valor forçado é indicado pelo botão Força a cinzento escuro

 
action_zoom_plus_stroke
. Nos ecrãs de entradas, saídas e valor, o valor forçado é indicado por um círculo amarelo
 
action_zoom_plus_stroke
e o texto Forçado .

Para editar uma entrada, saída ou valor analógicos
  1. Na Apresentação do Operador, no ecrã Lista de dispositivos , toque no botão da seta

     
    action_zoom_plus_stroke
    para selecionar o dispositivo com a entrada, saída ou valor analógicos que pretende editar.

  2. No ecrã Dispositivo , toque no botão de seta Entradas , Saídas , ou Valores

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. No ecrã Entradas , Saídas , ou Valores , toque no botão de seta Analógico

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. No ecrã Entradas , Saídas , ou Valores/Analógico , toque no botão de seta

     
    action_zoom_plus_stroke
    para selecionar a entrada, saída ou valor analógicos que pretende editar.

  5. No ecrã de detalhes de entradas, saídas ou valores, toque em + ou - para editar o valor da entrada, saída ou valor analógicos.

  6. Toque em OK .

  • Edição de valor
  • Ecrã de detalhes de entradas/analógico
  • Ecrã de detalhes saídas/analógico
  • Ecrã de detalhes valores/analógico