O valor de entradas, saídas e valores, como pontos de ajuste não calculados, seletores de controlo de modo e interruptores de substituição digitais podem ser editados na Apresentação do Operador.
Muitas entradas, saídas e valores recebem o seu valor do sistema. Por exemplo, de uma sequência de programa ou de um agendamento na aplicação do servidor ou dispositivo, ou de um dispositivo de campo, como um sensor.
Quando editar o valor, este volta ao valor recebido do sistema. Por exemplo, se editar o valor de um ponto de ajuste calculado, este volta ao ponto de ajuste calculado.
Quando força um valor, substitui o valor recebido do sistema. O valor forçado é então utilizado para controlar o equipamento do sistema. Quando liberta um valor forçado, o valor volta novamente ao valor recebido do sistema.
Normalmente, não é necessário forçar valores. O sistema está configurado para que os valores destinados a serem editados, como pontos de ajuste não calculados, seletores de modo de controlo e interruptores de substituição digitais possam ser editados sem precisarem de ser forçados.
Quando força um valor na Apresentação do Operador, a prioridade de comando BACnet é predefinida para o nível de prioridade 8. Este é o nível de prioridade sugerido para operações manuais com base no padrão BACnet. Para mais informações, consulte Prioridades de comando BACnet .
Na qualidade de administrador, pode alterar o nível de prioridade do comando BACnet para valores forçados. Tenha cuidado ao selecionar o nível de prioridade. Se utilizar prioridades superiores, poderá interferir com equipamento de prioridade mais elevada como segurança de vida manual, segurança de vida automática ou controlo de equipamento crítico.
Para mais informações, consulte Configurar o nível de prioridade de comando BACnet para valores forçados .
Nos ecrãs de detalhes de entradas, saídas e valores, o valor forçado é indicado pelo botão Força a cinzento escuro