Редактирование еженедельного события выполняется для того, чтобы изменить то, каким образом состояние значения контролируется расписанием.
На панели оператора на экране Список устройств при помощи кнопки со стрелкой
На экране Устройство нажмите на кнопку со стрелкой Расписания
На экране Расписания нажмите на расписание, в котором требуется отредактировать еженедельное событие.
На экране просмотра расписания нажмите на еженедельное событие (зеленого цвета), которое требуется отредактировать.
Если еженедельное событие настроено как происходящее в несколько дней недели, необходимо нажать на данное событие в каждый день, чтобы отредактировать или удалить его.
На экране Редактирование еженедельного события выберите значение события:
В случае аналоговых расписаний, расписаний с несколькими состояниями и нумерованных расписаний: в поле Значение при помощи кнопок + и – задайте значение события.
В случае цифровых расписаний: нажмите Неактивное или Активное («Выкл.» или «Вкл.»).
Выберите тип интервала времени:
Нажмите Весь день , чтобы установить интервал события равный 24 часам.
В полях От и До : при помощи кнопок + и – выберите время начала и окончания.
В поле Дни недели нажмите на день недели, в который данное событие будет активным.
Нажмите OK .
На экране просмотра расписания нажмите Сохранить .