Событие исключения происходит вместо запланированных еженедельных событий для одной даты, интервала дат или вычисленной даты.
Например, вы создаете событие исключения в марте для интенсивных занятий аэробикой в спортзале, чтобы открыть воздушную вентиляцию на 100 % с 06:30 до 17:00 по средам в марте. Это событие исключения предшествует регулярно запланированным еженедельным событиям среды.
При планировании событий исключения можно использовать три типа исключения для обеспечения гибкости и управления в расписании.
Событие исключения одной даты может произойти в отдельный день, или можно использовать опции для события, происходящего несколько дней. Такие опции как Любой год и Любой день обеспечивают гибкость для одной даты.
Например, для планирования события одной даты, которое происходит каждый год 31 октября, выберите следующие опции одной даты:
Год: любой год
Месяц: октябрь
День месяца: 31
День недели: любой день
Более подробную информацию см. Добавление события исключения одной даты .
События исключения интервала дат — это события, которые длятся определенный период времени. Помимо определенного дня месяца можно запланировать ежедневные исключения, для чего необходимо выбрать Время начала и Время окончания , чтобы обеспечить гибкость интервала дат.
Например, чтобы запланировать событие исключения, происходящее с первого дня июля до последнего дня августа, с приоритетом 16, но каждый день с 08:00 до 17:00 значение равно 15,50, выберите:
Приоритет: 16
Дата начала: 01.07.2021
Дата окончания: 31.08.2021
Время начала: 08:00
Время окончания: 17:00
Значение: 15.50
Более подробную информацию см. Добавление события исключения интервала дат .
Вычисленная дата является повторяющимся событием исключения. Кроме определенного месяца и недели можно выбрать Любой месяц и Любая неделя или Последняя неделя для обеспечения гибкости вычисленной даты.
Например, чтобы запланировать понедельник первой недели каждого месяца для события исключения, выберите следующие опции:
Месяц: любой месяц
Неделя месяца: первая неделя
День недели: понедельник
Более подробную информацию см. Добавление события исключения вычисленной даты .