earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: Operator Display
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
08/09/2021

Modifica di un ingresso, uscita o valore digitale

Modifichi un ingresso, un'uscita o un valore digitale per cambiare il valore di una variabile di controllo, come un interruttore di forzatura digitale.

Mostra di più
action_close

Il valore di ingressi, uscite e valori, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale possono essere modificati nel display operatore.

Molti Ingressi, uscite e valori ricevono il loro valore dal sistema. Ad esempio, da una sequenza di programma o da programma orario nel dispositivo o nell'applicazione server, o da un dispositivo di campo connesso, come un sensore.

Quando modifichi il valore, ritorna al valore ricevuto dal sistema. Ad esempio, se modifichi il valore di un setpoint calcolato, tornerà al valore di setpoint calcolato.

Valori forzati

Quando forzi un valore sovrascrivi il valore ricevuto dal sistema. Il valore forzato viene quindi utilizzato per controllare l'apparecchiatura del sistema. Quando rilasci un valore forzato, ritorna nuovamente al valore ricevuto dal sistema.

Normalmente non è necessario forzare i valori. Il sistema è configurato in modo che i valori previsti per la modifica, come i setpoint non calcolati, i selettori della modalità di controllo e gli interruttori di esclusione digitale, siano modificabili senza dover essere forzati.

Allarme Allarme

Unintended equipment operation

Non forzare i valori senza conoscerne l'effetto.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Priorità del comando BACnet per i valori forzati

Quando si forza un valore nel display operatore, la priorità del comando BACnet è impostata per impostazione predefinita sul livello di priorità 8. Questo è il livello di priorità suggerito per le operazioni manuali basate sullo standard BACnet. Per maggior informazioni, consulta Priorità di comando BACnet .

In qualità di amministratore, è possibile modificare il livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati. Fai attenzione quando selezioni il livello di priorità. Se vengono utilizzate priorità più elevate, questo può interferire con attrezzature con priorità più elevata, come i dispositivi di sicurezza manuale, i dispositivi di sicurezza manuale automatici o il controllo delle attrezzature critiche.

Allarme Allarme

Unintended equipment operation

Non configurare il livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati senza sapere in che modo il livello di priorità potrebbe interferire con le apparecchiature con priorità più alta.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Per maggior informazioni, consulta Configurazione del livello di priorità del comando BACnet per i valori forzati .

Indicazioni

Nelle schermate di dettaglio degli ingressi, delle uscite e dei valori, un valore forzato è indicato dall'interruttore Forza in grigio scuro

 
action_zoom_plus_stroke
. Nelle schermate degli ingressi, delle uscite e dei valori, un valore forzato è indicato da un cerchio giallo
 
action_zoom_plus_stroke
e dal testo Forzato .

Per modificare un ingresso, un'uscita o un valore digitale
  1. Nel display operatore, nella schermata Elenco dispositivi , tocca il pulsante freccia

     
    action_zoom_plus_stroke
    per selezionare il dispositivo con l'ingresso, l'uscita o il valore digitale che si desidera modificare.

  2. Nella schermata Dispositivo , tocca il pulsante freccia

     
    action_zoom_plus_stroke
    Ingressi , Uscite o Valori .

  3. Nella schermata Ingressi , Uscite o Valori , tocca il pulsante freccia

     
    action_zoom_plus_stroke
    Digitale .

  4. Nella schermata Ingressi , Uscite o Valori/Digitale , tocca il pulsante freccia

     
    action_zoom_plus_stroke
    per selezionare l'ingresso, l'uscita o il valore binari che desideri modificare.

  5. Nella schermata dei dettagli degli ingressi, delle uscite o dei valori, tocca + o - per modificare il valore dell'ingresso, dell'uscita o del valore binari.

  6. Tocca OK .

  • Modifica valore
  • Ingressi/Schermata dettagli digitali
  • Uscite/Schermata dettagli digitali
  • Valori/Schermata dettagli digitali