使用 编辑每周事件 屏幕删除或更改每周事件的详细信息。
组件 |
描述 |
值类型 |
显示事件添加到了什么时间表类型。 有关更多信息,请参阅 时间表类型 . |
值 |
当此事件处于活动状态时,点击 - 或 + 编辑时间表输出值。 有关更多信息,请参阅 每周事件 . |
非活动/活动 |
当此事件处于活动状态时,点击非活动或活动(打开或关闭)可编辑计划输出值。 有关更多信息,请参阅 每周事件 . |
全天 |
点击 全天 ,使事件跨越 24 小时,而不是使用 开始 和 结束 选择特定的时间。 |
从 |
点击 - 或 + 编辑事件的开始时间。 |
至 |
点击 - 或 + 编辑事件的结束时间。 |
星期几 |
点击可选择此事件在星期几激活。 |