Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/09/2021

Ajout d'un événement hebdomadaire

Vous ajoutez un événement hebdomadaire à un programme horaire pour contrôler l'état d'une valeur analogique, numérique ou multi-états.

Afficher plus
action_close

Un événement hebdomadaire se produit chaque semaine pendant une période prolongée. Vous pouvez planifier plusieurs événements hebdomadaires pour chaque jour de la semaine.

Déclaration

Alors que les événements hebdomadaires ne peuvent pas se chevaucher, les événements spéciaux le peuvent. Pour plus d'informations, voir Événements spéciaux .

 
action_zoom_plus_stroke Événements hebdomadaires
Figure : Événements hebdomadaires

S'il y a des événements non routiniers, tels que des vacances, vous pouvez utiliser les événements spéciaux pour contourner les événements hebdomadaires dans le programme. Pour plus d'informations, voir Événements spéciaux .

Pour ajouter un événement hebdomadaire
  1. Dans Operator Display, dans l'écran Liste des contrôleurs , appuyez sur la flèche

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour sélectionner le contrôleur associé au programme horaire dans lequel vous voulez ajouter un événement hebdomadaire.

  2. Dans l'écran Contrôleur , appuyez sur la flèche Horaires

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans l'écran Horaires , appuyez sur le programme horaire dans lequel vous voulez ajouter un événement hebdomadaire.

  4. Dans l'écran de la vue du programme horaire, appuyez sur le bouton Ajouter un événement

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Dans l'écran Ajouter un événement planifié , appuyez sur Hebdomadaire .

  6. Dans l'écran Ajouter un événement hebdomadaire , sélectionnez la valeur de l'événement :

    • Pour les programmes horaires analogiques, multi-états et énumérés : dans le champ Valeur , appuyez sur + ou - pour indiquer la valeur de l'événement.

    • Pour les programmes horaires numériques : appuyez sur Inactif ou Actif (Désactivé ou Activé).

  7. Sélectionnez le type de période :

    • Appuyez sur Toute la journée pour que l'événement dure 24 heures.

    • Dans les champs De et À  : appuyez sur + ou - pour sélectionner les heures de début et de fin.

  8. Dans le champ Jours de la semaine , appuyez sur le jour de la semaine pendant lequel cet événement est actif.

  9. Appuyez sur OK .

  10. Dans l'écran Vue du programme horaire, appuyez sur Enregistrer .

  • Types de programmes planifiés
  • Événements hebdomadaires
  • Programme horaire analogique
  • Programmes horaires numériques
  • Programmes horaires multi-états/énumérés