earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021

Programme horaire analogique

Un programme horaire analogique contrôle des objets avec des nombres réels. Les nombres réels incluent des nombres positifs ou négatifs, des fractions et des valeurs décimales.

Par exemple, un programme horaire analogique régule une valeur de consigne d'un thermostat dans une zone de bureau. Il contrôle la température de 8 h à 17 h, vous pouvez régler la valeur sur 22 °C lorsque le programme horaire est actif et 16 °C lorsque le programme horaire est inactif.

 
action_zoom_plus_stroke Programme horaire analogique
Figure : Programme horaire analogique
  • Types de programmes planifiés
  • Événements hebdomadaires
  • Ajout d'un événement hebdomadaire
  • Édition d'un événement hebdomadaire