earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Agendas
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Adicionar um evento semanal

Pode adicionar um evento semanal a uma agenda para controlar o estado de um valor analógico, digital ou multiestado.

Mostrar mais
action_close

Um evento semanal ocorre todas as semanas durante um período alargado de tempo. Pode agendar mais que um evento semanal para cada dia da semana.

Nota

Embora não seja possível a sobreposição de eventos semanais, o mesmo não acontece com os eventos de exceção. Para mais informações, consulte Eventos excecionais .

 
action_zoom_plus_stroke Eventos semanais
Imagem: Eventos semanais

Se existirem eventos que não sejam de rotina, tais como férias, pode usar eventos excecionais para substituir os eventos semanais da agenda. Para mais informações, consulte Eventos excecionais .

Para adicionar um evento semanal
  1. Na Apresentação do Operador, no ecrã Lista de dispositivos , toque no botão da seta

     
    action_zoom_plus_stroke
    para selecionar o dispositivo com a agenda à qual pretende adicionar o evento semanal.

  2. No ecrã Dispositivo , toque no botão de seta Agendas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. No ecrã Agendas , toque na agenda à qual pretende adicionar o evento semanal.

  4. No ecrã vista de agenda, toque no botão adicionar evento

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. No ecrã Adicionar evento de agenda , toque em Semanal .

  6. No ecrã Adicionar evento semanal , selecione o valor do evento:

    • Para agendas analógicas, multiestado e enumeradas: na caixa Valor , toque em + ou - para especificar o valor do evento.

    • Para agendas digitais: toque em Inativo ou Ativo (Ligado ou Desligado).

  7. Selecione o tipo de intervalo temporal:

    • Toque em Todo o dia para fazer o evento durar 24 horas.

    • Nas caixas Desde e Até : toque em + ou - para selecionar a hora de início e a hora de fim.

  8. Na caixa Dias da semana , toque no(s) dia(s) da semana em que o evento está ativo.

  9. Toque em OK .

  10. No ecrã vista de agenda, toque em Guardar .

  • Tipos de agenda
  • Eventos semanais
  • Agendas analógicas
  • Agendas digitais
  • Agendas multiestado/enumeradas