earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Agendas
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Agendas analógicas

Uma agenda analógica controla objetos com números reais. Os números reais incluem números positivos ou negativos, frações e valores decimais.

Por exemplo, uma agenda analógica regula a configuração do termostato numa área de escritórios. Controla a temperatura das 08:00 às 17:00, a 22 °C (72 °F) quando a agenda está ativa e a 16 °C (62 °F) quando a agenda está inativa.

 
action_zoom_plus_stroke Agenda analógica
Imagem: Agenda analógica
  • Tipos de agenda
  • Eventos semanais
  • Adicionar um evento semanal
  • Editar um evento semanal