Добавление еженедельного события в расписание выполняется для того, чтобы контролировать состояние аналогового, цифрового значения или значения с несколькими состояниями.
На панели оператора на экране Список устройств при помощи кнопки со стрелкой
На экране Устройство нажмите на кнопку со стрелкой Расписания
На экране Расписания нажмите на расписание, в которое требуется добавить еженедельное событие.
На экране просмотра расписания нажмите кнопку добавления события
На экране Добавление события в расписание нажмите Еженедельное .
На экране Добавление еженедельного события выберите значение события:
В случае аналоговых расписаний, расписаний с несколькими состояниями и нумерованных расписаний: в поле Значение при помощи кнопок + и – задайте значение события.
В случае цифровых расписаний: нажмите Неактивное или Активное («Выкл.» или «Вкл.»).
Выберите тип интервала времени:
Нажмите Весь день , чтобы установить интервал события равный 24 часам.
В полях От и До : при помощи кнопок + и – выберите время начала и окончания.
В поле Дни недели нажмите на день(дни) недели, в которые данное событие будет активным.
Нажмите OK .
На экране просмотра расписания нажмите Сохранить .