Productos Operator Display
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Configurar la comunicación de red IP

Configure la comunicación de la red IP para establecer la comunicación de red IP entre la pantalla del operador y los dispositivos.

Para configurar la comunicación de la red IP
  1. En la pantalla del operador, pulse el botón de menú

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el menú, pulse Configuración .

  3. En la pantalla Configuración de la pantalla del operador , pulse en IP .

  4. En la pantalla Configuración de red , pulse IP estática para usar una dirección IP estática o DHCP para usar un servidor DHCP.

    Aviso

    Si selecciona usar un servidor DHCP, este rellena de forma automática el resto de los campos se rellenan de forma automática y no se pueden modificar.

  5. En la casilla Dirección IP , introduzca la dirección IP estática para esta pantalla del operador.

  6. En la casilla Máscara de subred , introduzca la máscara de subred para esta pantalla del operador.

  7. En la casilla Pasarela , introduzca la dirección IP de la pasarela para esta pantalla del operador.

  8. Pulse Aceptar .

  • Configuración
  • Pantalla Configuración de red