earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Engenharia, Dispositivos SmartX IP Controller
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Configurar a comunicação da rede IP

Pode configurar a comunicação da rede IP para estabelecer a comunicação na rede IP entre a Apresentação do Operador e os dispositivos.

Para configurar a comunicação da rede IP
  1. Na Apresentação do Operador, toque no botão menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. No menu, toque em Configuração .

  3. No ecrã Definições de Apresentação do Operador , toque em Rede .

  4. No ecrã Configuração de rede , toque em IP estático para utilizar um endereço IP estático ou DHCP para utilizar um servidor DHCP.

    Nota

    Quando seleciona a utilização de um servidor DHCP, os campos restantes são automaticamente preenchidos pelo servidor DHCP, não sendo editáveis.

  5. Na caixa do Endereço IP , introduza o endereço de IP estático para esta Apresentação do Operador.

  6. Na caixa Máscara de sub-rede , introduza a máscara de sub-rede para esta Apresentação do Operador.

  7. Na caixa Gateway , introduza o endereço IP do gateway para esta Apresentação do Operador.

  8. Toque em OK .

  • Configuração
  • Ecrã de Configuração de Rede