Na qualidade de administrador, precisa de configurar a Apresentação do Operador e integrá-la na rede IP e na rede BACnet/IP para que consiga descobrir e adicionar dispositivos.
A Apresentação do Operador comunica via BACnet/IP através da ethernet. Ao ligar o dispositivo à rede, devem ser seguidas as seguintes regras de rede.
Para mais informações, consulte Especificações de hardening .
Os objetos e dispositivos BACnet têm uma série de propriedades opcionais e necessárias, que são utilizadas para efeitos de identificação, indicação de fiabilidade e configuração do objeto ou dispositivo e atribuição de prioridades de pedidos de escrita.
Para mais informações, consulte Objetos BACnet .