Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/09/2021

Configuration de la communication réseau BACnet/IP

Vous configurez la communication réseau BACnet/IP pour établir la communication réseau BACnet/IP entre Operator Display et les contrôleurs.

Pour configurer la communication réseau BACnet/IP
  1. Dans Operator Display, appuyez sur le bouton de menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans le menu, appuyez sur Paramètres .

  3. Dans l'écran Paramètres de l'Operator Display , appuyez sur BACnet .

  4. Dans l'écran Configuration BACnet , dans le champ Numéro d'instance , saisissez le numéro d'instance pour cet affichage Operator Display.

  5. Dans le champ Port , saisissez le numéro du port de communication de cet affichage Operator Display.

  6. Appuyez sur Horaire maître pour configurer Operator Display afin qu'il envoie la date et l'heure à ses contrôleurs connectés.

  7. Appuyez sur OK .

  • Configuration
  • Écran Configuration BACnet