Productos Operator Display
Funcionalidades: Administración, Gestión de usuarios
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Configurar la configuración de usuario

Configure la configuración de usuario para todos los usuarios de la pantalla del operador.

Mostrar más
action_close

Como administrador, puede añadir o eliminar cuentas de usuario y configurar los ajustes de usuario, por ejemplo, los requisitos de contraseña mínimos.

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

  • Seleccione siempre el rol con menores privilegios necesario para que el usuario pueda llevar a cabo sus responsabilidades.

  • Cree siempre una cuenta única para cada individuo.

  • No comparta cuentas entre varias personas.

  • Tenga en cuenta los requisitos de privacidad regionales cuando cree los nombres de usuario y visualización, puesto que los nombres de usuario aparecerán en los registros de eventos.

  • Asegúrese de que los nombres de usuario son exclusivos para ayudar a garantizar una trazabilidad clara. Por ejemplo, evite “Usuario1” and “Usuario 1”.

No seguir estas instrucciones podría provocar un acceso no autorizado al sistema o la revelación de información privada.

Creación de cuentas de usuario

Al crear un usuario nuevo, necesita introducir un nombre de usuario, un nombre de visualización, un rol y una contraseña.

Nombre de usuario

El número mínimo de caracteres para el nombre de usuario es 3 y no se permiten espacios.

Nombre de visualización

El número mínimo de caracteres para el nombre de visualización es 3 y no se permiten espacios consecutivos, iniciales o finales.

Rol

La pantalla del operador admite la administración de tres roles de usuarios: administrador, técnico y visor.

Tabla: Gestión de cuentas segura

Tareas

Administrador

Técnico

Visor

Ver propiedades y alarmas BACnet

Establecer/forzar puntos BACnet

-

Reconocer alarmas BACnet

-

Ver registros de eventos

Exportar registros a USB

-

Cambiar la configuración de la pantalla del operador

-

-

Actualizar el firmware de la pantalla del operador

-

-

Añadir/eliminar usuarios

-

-

Contraseña

El número mínimo de caracteres y de cuántas mayúsculas, números y caracteres especiales son necesarios al crear una contraseña dependen de cómo se hayan configurado la configuración de usuario de la pantalla del operador.

Para obtener más información, consulte Crear un usuario .

Configuración de cuentas de usuario

Los siguientes ajustes de usuario de la pantalla del operador son configurables:

Tiempo de espera inactivo

El ajuste predeterminado es que se cierre la sesión del usuario al cabo de 15 minutos de inactividad. Puede configurar el tiempo de espera entre 1 y 60 minutos.

Número de intentos de inicio de sesión fallidos

El ajuste predeterminado es que el usuario no puede iniciar sesión 10 minutos después de 5 intentos de inicio de sesión fallidos. Puede configurar el número de intentos de inicio de sesión entre 1 y 10.

Tiempo de bloqueo del usuario

El ajuste predeterminado es que el usuario no puede iniciar sesión 10 minutos después de 5 intentos de inicio de sesión fallidos. Puede configurar el tiempo de bloqueo del usuario entre 1 y 60 minutos.

Número mínimo de caracteres de contraseña

El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres de contraseña es 8. Puede configurar el número mínimo entre 4 y 128. El número máximo de caracteres de contraseña siempre es 128.

Número mínimo de caracteres minúscula

El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres minúscula de contraseña es 1. Puede configurar el número mínimo de minúsculas entre 0 y 128.

Número mínimo de caracteres mayúscula

El ajuste predeterminado es que no se requieren caracteres mayúscula (0). Puede configurar el número mínimo de caracteres mayúscula entre 0 y 128.

Número mínimo de caracteres numéricos

El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres numéricos de contraseña es 1. Puede configurar el número mínimo de caracteres numéricos entre 0 y 128.

Número mínimo de caracteres especiales

El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres especiales de contraseña es 1. Puede configurar el número mínimo de caracteres especiales entre 0 y 128.

Se pueden usar los siguientes caracteres especiales:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Aviso

La pantalla del operador le alerta si el número total de minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales excede los 128.

Para obtener más información, consulte Configurar la configuración de usuario .

Para configurar la configuración de usuario
  1. En la pantalla Operador, pulse el botón de menú

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el menú, pulse Configuración .

  3. En la pantalla Configuración de la pantalla del operador , pulse en Configuración de usuario .

  4. En la pantalla Configuración de usuario , pulse + o - para editar el valor de cada configuración de usuario.

    Aviso

    La pantalla del operador le alerta si el número total de minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales excede los 128.

  5. Pulse Aceptar .

  • Administración de cuentas de usuario
  • Pantalla Configuración de usuario